请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 您好、钱
关于 TPS51200、我们的数据表规定 TPS51200 VINLDO 的输入电容必须大于输出电容的1/2。 我的客户希望 TPS51200使用10uF+2.2uF 电容组合、因为他们希望进一步缩小解决方案尺寸。 除了输入电容器不同、它们使用的原理图如下。 负载仅为一个 DDR4。
您能否检查12.2uF 是否足以满足此应用需求? 感谢你的帮助!
-文豪