This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:tps92691不稳定调光

Guru**** 2741975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849247/tps92691-tps92691-unstable-dimming

器件型号:TPS92691

你好。 我基于 tps92691 SEPIC 转换板制作 LED 驱动 器、所有组件都在此评估板上、但1kHz PWM 调光在10V 至15V 输入电压范围内的某些点不稳定。 LED 电流设置为0.8A 在1-10%调光工作时 LED 数量8不稳定。 我尝试更改 PWM 频率、但它在其他点 Vin 中工作不稳定。 A CAN 有什么作用? 或者我需要其他 LED 控制器芯片? 我的应用需要稳定工作8个 LED、电流为0.8A Vin 10-30V 1-100%调光和输出电流报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常复杂的请求、无法仅使用此信息来回答。  SEPIC 转换器是一个四阶控制系统、您可以在1kHz 的相对较高频率下进行 PWM 调光。  我还知道你的意思是不稳定。  请附上不稳定操作的波形。  请包含放大和缩小版本、以查看 PWM 频率和开关频率。  包括 SEPIC 转换器的开关节点和最小输出电流(如果  您有4通道示波器、系统中的其他相关电压将是 PWM 调光输入和 IMON 引脚电压)。  最后、请指明您是有耦合电感器还是2个单独的电感器、值是多少。  此外、开关频率是多少?

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有听到您的反馈、因此我们相信您已经解决了这个问题。  该线程现在将关闭、但如果您回复、则重新打开。

    谢谢 Tuan