Other Parts Discussed in Thread: BQ2947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2947 尊敬的 TI 专家:
对 bq2947保护器连接或设置过程有何建议? 我担心设置错误、从而导致输出引脚在 CELL1..2...3连接期间变为高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数据表的第一页包含参考原理图。 可在此处找到:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2947.pdf
如果您有任何具体问题、您可以向我发送原理图、我很乐意对其进行审阅。