This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:TPS62110

Guru**** 2580775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782467/tps62110-tps62110

器件型号:TPS62110

数据表建议输出和 PG (引脚13)之间的电阻器 R3为1Mohm。 如果 R3 = 2.2k、PG 会如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您可以在本应用手册中找到有关如何为 PG 选择合适的上拉电阻器的更多信息: www.ti.com/.../slva485.pdf

    非常感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我没有听到您的反馈。
    您是否有任何后续问题?
    否则、我将假定您能够解决您的问题。 如果没有,只需在下面发布回复即可。

    谢谢、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorian、您好!

    非常感谢您推荐应用手册。 它有助于我计算上拉电阻器范围的范围。 我只想与您确认我的计算结果。

    根据 AppNote (slva485)中的 eq 2、
    Rpullup max =(Vout - VIH)/Ipullup =(3.3 - 1.3) V/(10+0.07) uA=198k Ω、其中 Vout = 3.3V、VIH = 1.3V (TPS62110数据表)、Ipullup = IEN + ILKG (eq 1)、IEN = 10uA、ILKG = 0.07uA (数据表)

    根据应用手册中的 eq 4、
    Rpullup min = Vout/I pullup、其中 I pullup = IOL - IEN = 1mA = 10uA (数据表)= 3.33k Ω

    因此、上拉电阻值应介于3.33k Ω 和198k Ω 之间。

    讨论:根据应用手册、如果将2.2k Ω 用作 Rpullup 值、则会在 Q1中产生比测试条件电流更高的电流。 如果高于测试条件电流流经 Q1、则 Q1两端的压降会更高、无法再保证。

    问:您能不能再强调这一点吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您可以在数据表中找到

    给出了 PG 电压的典型值。 如果您的上拉电阻低于 R=3.3k 欧姆、则无法再确保该跳闸电压。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Bill Wu