This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62021:使用数据表中的典型应用、TPS62021A CAN#39;t 输出1.5A 电流。

Guru**** 2540420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829407/tps62021-tps62021a-can-t-output-1-5a-current-using-typical-application-from-datasheet

器件型号:TPS62021

降级器、

我的客户使用数据表中的典型应用、但无法获得1.5A 输出电流、只能获得0.5A 电流。

2节碱性电池至3.3V 升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    客户是否遵循了所有原理图和布局建议? 测试使用了哪个负载? 您是否有电感器电流的示波器图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭此帖子。 如果您需要进一步的支持、您可以重新打开此主题、我很乐意为您提供支持。