主题中讨论的其他器件: LM76002
你(们)好
我正在尝试对 TPS54260反相电源进行仿真、请参阅应用报告 SLVA412。
但输出电压不能保持为负电压、仿真结果如下:
我想 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型中的某些节点强制为0V、我不知道如何避免这种情况。
如何 使用 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型进行反相电源仿真?
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在尝试对 TPS54260反相电源进行仿真、请参阅应用报告 SLVA412。
但输出电压不能保持为负电压、仿真结果如下:
我想 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型中的某些节点强制为0V、我不知道如何避免这种情况。
如何 使用 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型进行反相电源仿真?
此致。
您好、Eiji、
遗憾的是、如果该模型没有说反相、那么 GND 引脚在内部连接到 PSPICE 中的0源。
另一个示例是 LM76002、它具有 PSPICE 的反相模型、如下一页所示
http://www.ti.com/product/LM76002/toolssoftware
谢谢、我希望这会有所帮助
-Arief
你好,Arief
感谢你的答复。
我了解 PSPICE 中非反相的模塑。
在使用 TPS54260进行反相电源仿真的情况下,我应该怎么做?
我正在考虑使用 TPS54260作为负电源、 我想通过我提前选择的设计参数来确认 Vout 为负。
如果 TI 具有 TPS54260未加密 PSPICE 反向瞬态模型、我将使用该模型。
或者、如果 TI 能告诉我、我想知道如何修改 TPS54260 PSPICE 模型以使反向电源。
此致
E. Hirata
您好!
研究后、这可能会有所帮助?
http://www.ti.com/tool/SWIFTINV-CALC
另一种方法是使用 EVM 并修改反相配置的组件
谢谢
-Arief