This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:采用 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型的反相电源仿真

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827928/tps54260-simulation-of-inverting-power-supply-with-tps54260-p-spice-transient-model

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: LM76002

你(们)好

我正在尝试对 TPS54260反相电源进行仿真、请参阅应用报告 SLVA412。

但输出电压不能保持为负电压、仿真结果如下:

我想 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型中的某些节点强制为0V、我不知道如何避免这种情况。

如何 使用 TPS54260 P-SPICE 瞬态模型进行反相电源仿真?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eiji、

    遗憾的是、如果该模型没有说反相、那么 GND 引脚在内部连接到 PSPICE 中的0源。  

    另一个示例是 LM76002、它具有 PSPICE 的反相模型、如下一页所示

    http://www.ti.com/product/LM76002/toolssoftware

    谢谢、我希望这会有所帮助

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    感谢你的答复。

    我了解 PSPICE 中非反相的模塑。

    在使用 TPS54260进行反相电源仿真的情况下,我应该怎么做?

    我正在考虑使用 TPS54260作为负电源、 我想通过我提前选择的设计参数来确认 Vout 为负。

    如果 TI 具有 TPS54260未加密 PSPICE 反向瞬态模型、我将使用该模型。

    或者、如果 TI 能告诉我、我想知道如何修改 TPS54260 PSPICE 模型以使反向电源。

    此致

    E. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    我很抱歉耽误你的时间、 但我仍在等待你的回复。

    只是我想知道你是否收到了我之前的消息

    如果您能回答我的问题、我将不胜感激。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    研究后、这可能会有所帮助?

    http://www.ti.com/tool/SWIFTINV-CALC

    另一种方法是使用 EVM 并修改反相配置的组件

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    感谢你的答复。

    我了解 了 TPS54260 PSPICE 模型的当前情况。

    我将尝试使用 SWIFTINV-CLAC。

    感谢您的善意和建议。

    此致。