请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 您好、TI 的专家!
这是文豪。 在使用 TPS51200设计 DDR 电源时、我们面临着一个关键问题。 我们知道 TPS51200有4个输入、即:
1. VIN、即 TPS51200的模拟电源输入;
2. VLDOIN,是 VO 的电源输入;
3. REFIN,是 VO 基准和 REFOUT 的输入;
4. EN、使能信号。
数据表指定 VIN 必须在 VLDOIN&REFIN 之前斜升。 另一方面、由于 VIN 和 VLDOIN 只有一个电压可供使用、即3.3V、因此 VLDOIN 可能会提前或同时斜升。
请仔细检查上述情况、REFOUT、VO 是什么? 我们希望 REFOUT 或 VO 在 VIN 达到 UVLO 阈值之前不会有任何输出。 非常感谢您的帮助!
-文豪