This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25705:ESD 额定值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847636/ucc25705-esd-rating

器件型号:UCC25705

大家好、

我的客户正在使用 UCC25705DTR、需要器件批准表中的 ESD 额定值信息。 数据表中没有显示相关信息、团队是否可以帮助提供这些信息?

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我将联系专家获取这些数据、并与您联系。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此问题是否有任何更新?

    非常感谢。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    刚刚获得设计团队的响应。

    很抱歉告诉您 、我们未找到 UCC25705DTR 的 ESD 额定值信息。 我要关闭此帖子。

    此致、

    Teng