This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:充电器无法正常启动

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849561/bq24780s-charger-not-starting-properly

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ40Z50

大家好

我有一个 BQ24780通过 BQ40Z50电量监测计为单节电池充电。

在启动期间、我们将充电器设置为输出4.2伏、电流限制为512 mA、有时工作正常、但有时输出电压仅为1.6伏。

振荡器以800KHz 运行、我不认为它是电流限制、如果我将充电电流更改为4096mA、则输出电压仅上升约10mV、输入电流不变。

PROCHOT 状态寄存器显示0、ACOK 引脚为高电平、充电器未处于睡眠状态、未禁用。

以前有人看到过这样的东西吗?

谢谢

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    以下几个问题将帮助我们跟踪问题:

    1. 您是使用自己的硬件还是评估模块进行测试?  如果您有自己的硬件、您是否有 EVM 可用作比较?

    2. 您如何在测试中表示电池?  它是真实的电池、还是您有回放或类似的工作台设备?

    3. 运行测试时,电池或回放的电压是多少?  您可以测量电流吗?

    此外,需要注意的是,该器件具有电池短路功能,可在 电池电压低于2.5V 时将电流限制为500mA。  (参考数据表中的 BAT_LOWV。)    因此、当电池电压为1.6V 时、增大充电电流不会产生影响。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    为了澄清问题#3 --你已经告诉我,当你有问题时,电压是1.6V。  我想问的是如何设置或确定电压?  即、如果您有真实电池、则其标称值应高于实际电池电压、但如果您使用工作台设备、您如何配置该设备?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    感谢您的回复、很抱歉我们花了一段时间才回来。

    1) 1)我在自己的硬件上进行测试。

    2) 2)我使用的是真实的电池

    3) 3)电池电压约为3.6

    我必须承认、我没有看到 BAT_LOWV 功能、它确实符合我的症状。

    当输入电源首次打开时,电量监测计可能会断开电池与系统的连接,在这种情况下,SRN 上的电压可能远低于2.5伏,您是否认为这可能会触发 BAT_LOWV 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    如果控制器检测到的电压为2.5V 或低于2.5V、则将启用 BAT_LOWV。  但是、一旦电池电压超过2.5V、电流钳位就会被移除、无需采取任何进一步的措施。  请注意、存在200mV 的迟滞、但释放钳位时所需的 SRN 电压不应超过2.7V。  电量监测计连接到电池后、如果 SRN 上的电压高于 BAT_LOWV 阈值、则您应该会看到完全充电电流恢复。

    测试 BAT_LOWV 是否存在问题的一种方法是将充电电流设置为低于500mA 钳位电流。  如果您看到在256mA 和512mA 之间更改电流具有预期的效果、但超过512mA 的任何值都不会更改充电电流、则这将支持 BAT_LOWV 假设。

    电池上的电量监测计/保护 IC 也可能采用其自身的保护。  这是一个单独的团队、我对监测计产品的功能不是很熟悉、因此您可能也希望与该团队联系。

    我将继续并将此 TT 标记为已解决、因为 BAT_LOWV 似乎 是可能的解释、 但是、如果您继续调查并发现情况并非如此、 请 按下此主题上的"这未解决我的问题"按钮、或者启动新主题、我们将继续。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steve

    我将执行更多测试、尝试并验证这是问题所在。

    让我们将这个标记为 Resolved。