您好、TI 论坛、
"
根据标准 IEC 61000-4-4、我需要在直流/直流电力线前面设计一个 EFT 滤波电路来抑制工业瞬变。
我需要性能标准 A (器件不受任何瞬态影响)抑制、以便在我的设计中实现至少3级(2kV @ 5kHz)的 eft 突发。
到目前为止、借助基本元件、我可以抑制1级瞬态波(0.5kV @ 5kHz)。 在设计中、我在电压侧使用两个铁氧体磁珠、在接地端使用一个铁氧体磁珠。 然后、我又在电压侧和接地端添加了并联和串联电感器中的压敏电阻、tvs 和共模扼流圈。 最后、我添加了电容器块、其中包含7个并联的电容器、将因数10从1000 μ F 降低到1nf。
为了用标准 A 性能抑制这些2级瞬变、我应该做哪些改进?
"
我们之前问过这个问题、TI 的一名员工推荐了电子保险丝。 之后、我尝试将 efuse 与 tvs 一起使用、但无法使用它过滤任何瞬态波。 我使用了 TPS26624 - EVM 设计。 增加输入电容(1uF 至10uF)有助于增加一点、但没有太大帮助。
我使用的是24VDC 输入、30V 双极 tvs 二极管(SMAJ30CA、输入和输出侧)、10uF 输入侧电容器和2.2uF 输出侧电容器(两个电解电容器可能都是这种问题)、4k7欧姆限流电阻器、4.7uF 陶瓷 dVdt 电容器。
问题是"我做了什么错?"