This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5018:可以实现 LED 闪烁方案吗?

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851431/lp5018-led-flashing-scenario-can-be-achieved

器件型号:LP5018

大家好、

我的客户正在查看 LP5018、但有一个 LED 照明场景、我们不确定 LP5018。 在这种情况下、需要在插入系统时立即点亮 LED。 LED 驱动器由系统中的 SoC 控制。 我的客户担心 LED 闪烁会延迟、因为 SoC 需要时间启动、然后向 LP5018发出 I2C 命令。  

LP5018是否可以执行上述用户方案、即系统插入电源后 LED 立即闪烁? 或者是否有其他 LED 驱动器建议或其他方式来实现此类设计? 谢谢。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉、LP50将通过发送2条命令至少进行注册来加电。 此外、我们没有器件支持此功能、因为我们希望避免开启意外通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如果 LP50xx 不支持此类规格、是否有任何器件建议或设计方法来执行此类 LED 驱动?

    谢谢、

    此致、

    朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    正如我在上次答复中提到的、我们没有器件支持此功能、因为我们希望避免开启意外的通道。 LED 驱动器需要通信来点亮 LED。 客户希望此快速开启 LED 具有什么功能? 如果他们只希望打开/关闭 LED、但没有其他调光或动画请求、则可以将 LED 直接连接到电源。 只需确保正向电压和电流符合 LED 的规格。