This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A0530PDQNR GND 电流

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/852040/tps7a05-tps7a0530pdqnr-gnd-current

器件型号:TPS7A05

您好!

有关 TPS7A0530PDQNR 有两个问题

100uA 负载下的典型和最大 GND 电流

2. 在50mA 负载下保持3.00V 输出所需的最小输入电压  

 谢谢!

 

此致、

Patty Chuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    Iout=100uA 时的典型接地电流为 Ignd=1.16uA。  

    Vout=3V、Iout=50mA、Tj=125C 时的最小输入电压将大约为 Vin=3.067mV。 请注意、由于 LDO 将位于调节边缘、因此在具有如此低的净空的情况下、PSRR 不会很好。