This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:启动时与 Tstrt 相关的内容

Guru**** 2531720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851866/tps3840-contents-related-to-tstrt-at-startup

器件型号:TPS3840

您好!
我之前在下面的主题中提出了一个问题。
e2e.ti.com/.../850587
我想提出其他问题。
(问题1)
Tstrt 是否在 VDD 启动后立即启动?
还是从达到 VPOR 或 VDD (min)的时间开始?
(问题2)
下面图1和图2的内容是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    某些内部电路仅针对 >= VDD 最小电压进行定义。 当 VDD 达到 VDDmin 电平时、内部电路需要 TSTART 时间才能进入功能模式。 因此、从 VDD 超过 VDD (min)值的点定义了 TSTART 时间。  

    图1显示了 VDD 在启动时花费大于 TSTART 时间达到 VIT+的时间。  

    图2显示了 VDD 花费< TSTART 时间来恢复 VDD 的时间。 在这种情况下、总延迟将是 Tstart+ TD。  

    此致

    Trailokya