This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:76940器件的最大电流和最小电芯平衡电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940, TIDA-00792, TIDA-00255, TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829235/bq76940evm-maximum-minimum-cell-balancing-current-for-76940-part

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930BQ76940TIDA-00792TIDA-00255TIDA-00449

尊敬的所有人:

76940、76930和76920部件的最大和最小电池平衡电流,请分享。

根据数据表、它分别显示了5mA、5mA 和70mA。 请发表评论。

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、这些器件具有您所指示的最大绝对电流。  BQ76920具有较低的建议最大值。  没有最小平衡电流。

      有关电流的说明、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua749电池平衡和架构部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    仍有一些疑问、如何将 Bq76930和40的平衡电流从5mA 提高到200mA?

    此外、Bq76930和 Bq9640的平衡电流保持低于 Bq76920 ( 5mA 和70mA)的原因是什么。 ?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

     BQ76930和 BQ76940使用外部平衡实现超过5mA 的平衡电流。  请参阅  http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 应用手册或 EVM 或 TIDA-00255、TIDA-00449、TIDA-00792中的示例。

    输入电阻器必须较大、以限制来自功率滤波器电容器的电流、并使器件远离 VSHUT 区域。  请参阅  http://www.ti.com/lit/pdf/slua749 架构说明。