This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:反向电流保护

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848563/tpsm84624-reverse-current-protection

器件型号:TPSM84624
主题中讨论的其他器件: TPS2663

大家好、

您能否告知我们的 TPSM84624是否受到反向电流保护(如果没有、请告知 TPS2663是否会提供该功能)?

其次、如果 VIN 下降、VOUT 处的电容器是否会放电至 VIN 侧、会发生什么情况?

谢谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    虽然 TPSM84624旨在防止低侧 MOSFET 对预偏置输出放电、但当 VIN 低于 VOUT 时、不会阻止反向电流通过高侧 FET 体二极管。

    是的、如果存在降低 VIN 电压的路径、则可以对输出电容器放电。 如果您可以更详细地解释您期望的条件和您想要的行为、我们可以帮助您建议解决方案。 TPSM84624的输入或输出端的负载/电源开关有助于防止反向电流流流回电源、但请注意、在输出端内联开关会因您引入的压降而影响负载调节精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kris。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    您能否建议另一个满足以下要求的电源模块(PS 至驱动器 SSD):

    输入电压:12+/-10%

    Vout=3.3、5V

    Iout_min= 4A

    首选电源模块(集成电感器)

    当 VIN 下降时、它必须防止反向电流(Vout 至 Vin)! (有时、当系统上升时、电流峰值会影响 Vin 上的电压下降)。

    请提前告知我们、谢谢。

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的12V 至3.3V、5V 输出设计、输入电压可以下降到低于这些输出电压的水平吗? 您是否对各种电源轨进行任何类型的定序以交错布置电流消耗、从而避免出现如此严重的压降?

    我不知道有任何模块具有内部电路(例如背靠背高侧 FET 或内部串联二极管)、可在输入电压低于输出电压时防止反向电流流经高侧 FET 体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

    客户在同一层(12v) 上有几个功率放大器、这些放大器吸收了大量功率、使得输入电压降至4.5V 以下(短时间内)、

    仍处于活动状态的 CPU 正在尝试与 SSD 驱动器通信(由于降低了 rial 上的电压而可能发生故障)、并可能会损坏 SSD。  

    为了确保 SSD 在电源轨降低电压时保持运行、他使用了一些电容器、这可能会导致 当时的反向电流。

    如果您有任何解决此问题的建议或建议非模块解决方案以 防止反向电流、 这将是一个很好的选择。

    提前感谢  

    此致、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于4.5V 输入仍然高于3.3V 电源轨、因此我不会期望该电源轨上的输入产生反向电流。

    即使对于5V 电源轨、降至4.5V 的输入电压也可能不足以正向偏置高侧 FET 体二极管、从而导致反向电流。
    输入电压降至4.5V 的"短时间周期"有多长时间?