您好、TI、
根据 TI EVM 推荐的参考原理图、我们准备了 BQ24773更换模块板进行测试
我们设计的 BQ24773电路板无需任何软件配置即可工作。
2.在测试之前,我是否需要配置 BQ24773……?
3.可使用 Arduino 板进行 BQ24773测试...? 如果是、请 提供配置的参考代码
问题、
我们尝试使用参考 TI EVM 原理图来测试 BQ24773充电模块、该模块的设计完全符合我们的系统要求、即其不工作的 ACFET 和 RBFET 不会触发、从而测试 IC 的基本功能
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/844633
根据观察、ACDRV 不会改变状态
答:在5V/2.5A 和12V/1A 适配器上进行了测试、还使用线性电源在12V 以上的电压下进行了测试
b.在 ACDET > 2.4V 上进行测试
c.观察 I/N 电压(5V)和 VCC (4.5V)之间的一些压降
d.施加输入时、REGN 为0.7V
例如、ACOK 不会始终在一定的 mV 下改变状态
在电池(锂离子2200mAh - 3.7V)和负载(2W)以及无电池和负载的情况下测试了上述所有条件
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/844044
BQ24773要求任何软件支持或其工作能力,而无需任何软件支持独立..?
如果需要 BQ24773的任何软件支持配置测试基本功能、请提供相关文档和参考代码、感谢您的宝贵支持和响应
谢谢、此致、
Rahul Surawase