This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063关于 θjc

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830405/ucc28063-ucc28063-about-jc

器件型号:UCC28063

尊敬的:

θjc 我们的客户想要降额、因此我们需要 UCC28063的值。

规格

VCC/Vin
(峰值)

PD

温度
(℃)

(五)

(W)

θjc μ A

TJ

21.

0.890

125.

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence、

    感谢您关注 UCC28063 Interleave-TM PFC 控制器。

    该器件的热阻信息可在   UCC28063数据表的第7.4节(第5页)的表格中找到(参考: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28063.pdf )。  另外、请务必阅读表格下的注释、因为它们与每个注释参数相关。

    此外,还有一个指向应用手册(参考: http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf )的链接,该手册介绍了如何使用 表中列出的各种热阻。

    最后、(供将来参考)所有 TI 器件的数据表应该在前几页的某个位置有一个相似的热性能信息表。  

    此致、
    Ulrich