请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350-R1 您好!
我对 bq7693000+bq78350-R1应用有疑问:每当电池电压高于3.65V 时、电池平衡器是否可以打开并运行在尽可能接近100%占空比的位置? 如果可以、我应该如何在 gg 文件中配置电池平衡相关参数? 请提供建议。
顺便说一下、在应用中、充电器将始终与 BMS 连接。
谢谢、
很高兴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 bq7693000+bq78350-R1应用有疑问:每当电池电压高于3.65V 时、电池平衡器是否可以打开并运行在尽可能接近100%占空比的位置? 如果可以、我应该如何在 gg 文件中配置电池平衡相关参数? 请提供建议。
顺便说一下、在应用中、充电器将始终与 BMS 连接。
谢谢、
很高兴
Joy、您好!
不能在 BQ78350-R1数据闪存中直接控制电池平衡占空比。 BQ78350-R1具有一种电池平衡算法、除了 TRM 中的4个参数(电池平衡阈值、电池平衡窗口、电池平衡最小值和电池平衡间隔)外、该算法不能更改。 由于控制平衡的引脚也会进行电池测量、因此也无法实现100%占空比。 嵌入式调度程序应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slua775/slua775.pdf 中介绍了此操作的时序
要修改平衡算法、您需要使用 MCU 而不是 BQ78350-R1、并开发不同的平衡算法。
此致、
Matt