This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:升压 DC/DC 转换器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851345/tps61240-step-up-dc-dc-converter

器件型号:TPS61240

大家好、团队、

  • 我们在新设计中使用 TPS61240升压。 当我查看 D/S 时、我看到 L 引脚的可接受下冲仅为-0.3V、而输出电压和 FB 则为-2V。 不是矛盾,因为线圈开关电流会导致 L 引脚上出现更多瞬变?

 

查看未加载输出时的外观:

未连接负载时交流耦合时 VBUS_CAM 的纹波:

请提前告知我们、谢谢。

很好的爬梯

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    绝对最大额定值表中的规格-0.3V 和-2.0V 为直流电压。 由于 IC 中的下限开关具有体二极管、因此无法承受低于-0.3V 的直流反向电压。 您在数字示波器上看到的-925mV 是一种瞬态行为、持续时间仅为几纳秒。 这是一种正常行为、不会对器件造成损坏。