大家好、
我目前正在使用此芯片进行设计。 输入为3.3V、输出通常为50mA (MCU 中驱动的电流)。 超级电容器也插入到输入端、因此当电源关断时、它可以承受额外的20秒。
我遇到了这样一个问题:当我插入无源负载时(65欧姆、因此芯片驱动相同的50mA)、当说 TPS61021的输出进入 MCU 时、会出现不稳定和抖动。 绝对没有垃圾,一切都很好。
是否有任何已知的解决方案来解决这个问题
第一张图片:无源负载(65欧姆)时通道2上的输出
第二张图片:在通道2上输出,MCU 作为输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我目前正在使用此芯片进行设计。 输入为3.3V、输出通常为50mA (MCU 中驱动的电流)。 超级电容器也插入到输入端、因此当电源关断时、它可以承受额外的20秒。
我遇到了这样一个问题:当我插入无源负载时(65欧姆、因此芯片驱动相同的50mA)、当说 TPS61021的输出进入 MCU 时、会出现不稳定和抖动。 绝对没有垃圾,一切都很好。
是否有任何已知的解决方案来解决这个问题
第一张图片:无源负载(65欧姆)时通道2上的输出
第二张图片:在通道2上输出,MCU 作为输出
再次感谢您的观看、
我已经在输出端插入了100uF 和220uF EL。 它过滤了一点抖动、但不是全部抖动。 我想在使能引脚处添加一个分压器、 正如您在下面的联接图中看到的、当输入电压超过1.2V 时、它似乎处于规格表中指示的逻辑高电平和低电平之间的电压范围(0.36V-0.84V)。唯一的问题是 EN 引脚上的分压器会缩短的使用寿命 输出为高电平、因此无需在 Vin 关闭时使用超级电容器来增加芯片输出高电平时间的原因。
您有什么解决方案吗?
CH1 =源
CH2 = TPS61021 EVM 输出
CH3 =超级电容器电压
Chris