This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 CHG/DSG 驱动问题:FET 栅极电阻器选择与放大器;PBI 电容器 C20选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828987/bq40z80-bq40z80-chg-dsg-driving-problem-fets-gate-resistors-selection-pbi-capacitor-c20-selection

器件型号:BQ40Z80

您好!

我在 CHG/DSG 中采用由3个并联 MOSFET 组成的 Bq40Z80电路、因此我尝试提高 Bq40Z80 引脚 CHG/DSG 的驱动效率。

我想说两件事:

CHG/DSG FET 栅极电阻器选择:

   在 EVM 中、CHG FET 电阻器为1kΩ Ω、 DSG FET 电阻器为4.02kΩ Ω。

   在数据表中、有关它的描述很少、如下所示。

   那么、我能否知道   选择电阻器的基础是什么?    选择更小的电阻器来 提高引脚 CHG/DSG 的驱动效率是否有用?

2. PBI 电容器 C20选择

有一种现象  、即 bq40z80在尝试启用3个并联 FET 时关断。

但是、在将 PBI 引脚(EVM 上的2.2uF、C20)上的电容从 2.2uF 更改为8.8uF 后、它 可以 很好地切换 FET。

我能不能知道 有一些合理的理由吗?

 

非常感谢您的帮助!!

 

此致、

爱丽丝·温

爱丽丝·温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们不建议使用并联 FET。 这是因为 bq40z80上的 CHG 泵不是为将高电流驱动到每个 FET 的栅极而设计的。 如果我们提出解决方案、我们将根据建议更新 DS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    您能否帮助您了解 为什么 CHG FET 电阻为1kΩ Ω、EVM 上的 DSG FET 电阻为4.02kΩ Ω、以及更改 栅极电阻是否会产生影响?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    是的、由于电荷泵不同、驱动是不同的。 更改栅极电阻器不会产生影响、因为它只会增加电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的招待。

    我是否可以将 引脚 CHG&DSG 识别 为恒定电流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    是的。