请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915EVM-014 主题中讨论的其他器件: BQ77915
我的 BQ77915EVM-014评估板有问题。
我有2个评估板、串行连接、在每个评估板上平衡6节电池和3节电池。
在我为电池充电后、每个电路板都在平衡"他的" 3节电池。
当第一个平衡器完成对"他的"电池充电时、它将关闭充电 MOSFET、另一个平衡器无法继续对剩余的3节电池充电、因此我有3节电池已完全充电、而其他3节电池仅部分充电、大约充电75%。