This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:使用 BQ78350-R1时使用自定义平衡算法的方法? 能否直接通过 BQ78350-R1单独控制 AFE 平衡 FET?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350, BQ76930, BQ34Z100-G1, BQ34110, BQ76940, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782783/bq78350-r1-approaches-to-using-custom-balancing-algorithm-when-using-the-bq78350-r1-can-i-individually-control-the-afe-balance-fets-directly-via-the-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76930BQ34Z100-G1BQ34110BQ76940TIDA-010030

1.能否直接通过 BQ78350-R1单独控制 AFE 平衡 FET?

如果不是、使用 MCU 与 BQ78350-R1共享 I2C 总线并实施我自己的自定义平衡算法是否是下一个最佳选择?

使用 BQ78350-R1时、还有哪些其他方法可以使用自定义平衡算法?

除了充电时、我还想在空闲时实现平衡

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    bq78350-R1不支持直接控制 AFE 平衡 FET。
    2. bq78350-R1不希望与另一台主机共享总线。 它不协商总线、可能会发生冲突。 如果通信中出现错误、bq78350将进入恢复模式并花费大部分时间尝试与 AFE 进行通信、因为这对 AFE 的运行至关重要。 此外、bq78350-R1将定期检查寄存器值并更正其发现的与其设置不同的任何值。
    3. bq78350-R1在 REST 选项期间不具有平衡或提供自定义平衡算法。 测试命令在密封且没有所需功能时不可用。 制造访问命令0x59 AFE 配置是一个只读命令、0x1B 电芯平衡切换不允许位控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,但是... 是的!

    您可以为我推荐任何方法、以便在不影响 BQ78350-R1的情况下实现我的目标?

    关于此想法的任何想法:

    在已知"首次会话"的 X_s 后、手动使用多路复用器将控制权移交给 MCU。  在哪里、X_seconds 是电池稳定的足够时间、而 BQ78350-R1有足够的时间来执行它的任务??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    当 bq78350不讲话时、总线保持空闲状态、因此无需多路复用器即可实现总线操作。 如果从 bq769x0切换 bq78350、它仍会翻转并在找不到监控器件时进入恢复模式。 电流消耗将增加、监测信息可能会丢失(尽管您正在考虑休息)、并且可能会产生永久性故障。
    当 bq78350-R1处于睡眠模式时、传输速度慢至睡眠配置中设置的时间。 这会在 bq78350-R1事务之间留出更多时间与 AFE 进行通信。 如果无法找到 AFE 或找到已更改的寄存器、则不会更改监测计行为。 我仍然不推荐它。 您在 MCU 中设计所需功能的时间可能要比解决结果不确定的固定行为更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供此清晰信息。

    是否有任何其他适用于10节串联电池(BQ76930)的 TI 监测 IC?

    BQ78350的动机是能够准确估算电荷状态、而无需自己实施复杂的算法。 我很高兴自己管理 AFE

    编辑:我在论坛上创建了一个新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    TIDA-010030显示了一个 BQ76940、用于在 BQ34z100-G1提供电量监测的情况下监测和控制 MCU 控制下的电池平衡。 对于10节电池、可以使用 BQ76930。 作为监测计的替代方案、BQ34110具有与 BQ78350-R1类似的 CEDV 监测。 我以前没有想到这一点。 这种方法可通过监测计提供荷电状态、同时允许灵活使用平衡算法。 它确实要求您在 BQ76930故障设置和恢复时在 MCU 中作为墙壁实施温度保护、并实施任何定制或灵活的保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、

    总之、BQ769x0 (在我的案例中为 BQ76930)将与以下 TI 监测计配合使用。 与 BQ78350不同、它们不是"控制器"、因此需要/启用自定义管理、包括自定义平衡。 非常好。

    • BQ34z100-G1
      • 阻抗跟踪算法
      • 有一个参考设计 TIDA-010030
    • BQ34110
      • CEDV 算法
      • 没有参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、
    是的。