This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:BQ25600 OVP

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829476/bq25600-bq25600-ovp

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件: BQ25619

您好、先生、

我是否可以让您支持再次检查我们是否可以通过外部电路修改默认 OVP 设置(6.5V),因为 i2c 主机无法访问 REG06?

我是否可以在 Vac 引脚上应用分压器来更改它?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    遗憾的是、无法更改6.5V 的默认 VAC OVP 设置。不建议使用分压器将 VAC 降至 VBUS 以下、因为 BQ25600具有多个使用 VAC 作为基准电压的比较器、因此这会使设计复杂化。

    您需要的充电电流是多少? 如果电流为1.5A 或更低、我们建议改用新的 BQ25619。 BQ2561x 系列是 BQ2560x 系列的更新版本、默认 VAC OVP 设置为14.2V

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    我明白了。 非常感谢您的帮助!