您好、Bing - San、
我的客户正在使用 Fuji elec。 LLC IC。
IC 在上电阶段不稳定。
他们希望停止驱动 UCC24624的脉冲、直到 LLC 级稳定。
通过增加电容器端子 REG 或 VDD 的值、可延迟驱动脉冲。
哪一个更好? 并告诉我两个电容的上限。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
杜伊-圣
我不太确定您所说的 LLC 运行不稳定。 UCC24624可以处理 LLC 的不同运行条件、它的运行方式可能与 ST 器件不同、并避免了这一问题。
无论如何、如果 我们想在启动期间避免 SR 运行、有几种方法可以延迟 SR 控制器的开启。
1.您始终可以使用描述中的简单方法。 VDD 滤波器上的 RC 时间常数将延迟导通。 有几个方面需要注意
a:外部电阻器上的压降。 请帮助计算电阻器上的压降、以确保在 SR 完全运行时、电阻器仍然能够在 VDD 引脚上提供足够的电压
B.快速关闭和重新打开。 由于时间常数较大、当转换器在短时间内关断并重新导通时、VDD 电容器中可能仍存储足够的能量、并且 LLC SR 控制器尚未完全关断。 如果 LLC 仍在奇怪的运行、您可能会看到同样的问题。 您始终可以将二极管与电阻器并联(阴极连接到输出端、阳极连接到 VDD) 、以便在输出放电时对 VDD 电容放电。
2.使用外部控制开关。 您可以使用开关断开 VDD、直到 LLC 输出电压足够高。 一个后面接一个 MOSFET 的简单比较器应该能够完成这项工作。 可以根据 LLC 输出电压甚至添加额外的延迟来确定比较器。 此处显示了一个简化电路。
另外一种方法是将 REG 引脚短接至接地。 从 VDD 引脚到 REG 引脚的线性稳压器具有电流限制保护功能、因此您可以安全地将 REG 引脚接地短路、而无需担心 IC 损坏。 您只需将耗尽模式 FET 与 REG 一起使用、并通过输出的分压器来控制其栅极。 这样、在启动期间、耗尽模式 FET 导通且 REG 引脚对地短路。 当输出电压增加时、耗尽模式 FET 栅极电压升高。 根据分压器分压比、耗尽模式 FET 可通过预设的输出电压关闭。
请告诉我这些是否清楚。 基本上、UCC24624可通过 VDD 引脚或 REG 引脚禁用。 如果您可以控制这两个引脚电压、则应该能够延迟开启。
谢谢。
必应