This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-Q1:反激式控制器 UCC28c4x 的修整

Guru**** 2520590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45-Q1, UCC28C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850120/ucc28c45-q1-trimming-of-flyback-controller-ucc28c4x

器件型号:UCC28C45-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28C45

我正在使用反激式控制器 UCC28C45-Q1、并希望通过额外的外部控制组件提高精度。

数据表中的选项是将基准电压修整为+/-1%精度。

误差放大器的2.5V 基准电压是自行调整还是5V 输出基准电压已调整、而2.5V 电压是与修整后的5V 电压相比固定的50%?

在这种情况下: 误差放大器的2.5V 基准与 修整后的5V 基准的50%有多大的偏差? (初始、漂移?)

如果2.5V 基准是修整后5V 的50%、那么我的目标是使设计比1%更精确、因为这样我就可以使用外部控制环路、理论上与5V 基准输出精确匹配50%。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregor、

    误差放大器的同相输入 2.5V±1% 从 基准电压5V±1%内部分压。 我认为  、如果误差放大器的基准电压仍然精确地为5V±1%基准电压的50%、那么精度就不会更高。  如果您希望获得极高的精度、最好使用由附加器件提供的外部基准。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    现在、我们将在具有自己基准的反激式转换器的次级侧添加一个外部误差放大器、并让 UCC28C45仅以低增益运行。

    这将消除1%和漂移、使其达到我们自己基准的容差、并消除次级侧电路的误差。

    感谢你的帮助。

    此致

    Gregor