This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:VCC 引脚输出仅为5.2V、IC 温度在上升

Guru**** 2508865 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD18563Q5A, TPS25740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779307/lm5117-vcc-pin-output-is-only-5-2v-and-ic-temperature-is-rising

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: CSD18563Q5ATPS25740B

你好!

我正在开发48V 至5V 降压转换器。 我遇到以下问题:

-LM5117温度过高

-VCC 引脚输出仅为5.2V

这些问题的原因可能是什么?

对于 lm5117温度、我认为功耗都在上面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    原理图是否可用? 此外、请发送一个完整的 LM5117 Excel 快速入门文件(可从产品文件夹中的工具和软件下下载)。

    VCC 输入电流限制(栅极驱动电流过大)吗? 这也可能导致高 IC 温度。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 该项目适用于我的本科生项目。

    我进行了一些更改、现在 DEMB 引脚连接到 VCC、而不是 R10。 我还移除了转换电阻器和电容器 R5和 C4。 反馈电容器 C6和 C7尚未连接、因为它们用于项目的第二部分。

    快速启动文件、如何将其发送给您?

    至于 VCC 中的电流、我稍后将查看它、但我的设置使用 VCC 作为源。

    编辑:

    另一个问题是、LM5117是否可能由于温度达到约130摄氏度而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edgar、

    您可以在此处附加快速启动文件。 该应用的输出电流是多少? 我建议使用 SON 5x6封装 MOSFET 来获得更好的热性能-例如、CSD18563Q5A 是 TI 的60V 器件。 此外、将两个栅极电阻器设置为0欧姆、并将引导电容器设置为0.1uF。

    VCC 不应用作源(除非电流要求非常低)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm_2800_2_2900_5117_5F00_quick_5F00_start_5F00_hv_5F00_calculator-V1.5.xls

    这是快速入门 Excel 文件。

    对于42至54V 的输入电压、转换器的输出为5V、3A。 稍后将尝试更改组件、然后在此处更新(如果正常)。

    对于 VCC、我关注之前的项目、该项目也将 LM5117用于具有不同输入电压的同一应用。 在该项目中、VCC 连接到自举二极管、自举电容和 DEMB 引脚(这会将 DEMB 设置为高电平、从而关闭二极管仿真)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 我现在能够进行测试。 我将栅极电阻器更改为0欧姆、将引导电容器更改为.1uF、但结果仍然相同。 但是、我探测了 SW 和 LO 引脚、它们并不是预期的那样。

    我还观察到、当我启用二极管仿真时、输出从大约3.8V 下降到3V、然后上升到3.2V、然后稳定在688mV。 但是、当禁用二极管仿真时、电压仅为7mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edgar:

    您的电路是否在 CC 模式电路被移除的情况下工作? 查看此处的 USB Type C 充电器参考设计:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试这样做。 但是、如果我移除 CC 电路、如何进行 CC/CV 充电? 我还将 TPS25740B 用于 USB-C 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 只是一些更新。 我移除了 CC 电路、它在 DEMB 悬空时提供4.8V 的输出(二极管 emu 启用)、当二极管 emu 启用时、纹波很高。

    此外、栅极信号仍然是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edgar、

    我建议仔细检查您的电路连接。 此外、请尝试使用阈值较低的 MOSFET、例如 CSD18563Q5A。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 将再次重新检查我的电路。 并尝试更改 MOSFET。 问题是我没有其他 MOSFET 可用。 我检查了电流 MOSFET 的数据表、其 VGS (TH)为3至4.9V、而 CSD18563Q5A 仅具有2V 阈值。 我知道 LM5117应该能够驱动4.9V 阈值、因为低侧的输出应该达到大约7.6V 的 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edgar、

    您可以参考表中提供的低电流下的阈值电压。 重要参数是米勒平坦区(高电流时的阈值电压、> 1A)、这由栅极电荷与 Vgs 曲线中的平坦部分表示。

    --
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 在这种情况下、我将尝试更改 MOSFET。 但现在、我只能输出大约4.8V 的电压。 我的 VCC 引脚从7.6V 降至大约6V。 这是 LO 栅极信号。 我认为 MOSFET 会在一定的时间内短路。 此外、有时当我探测 LO 时、它会向我显示大约低 kHz 的脉冲。 当我放大时、它显示了假定的100kHz 栅极信号、但它仍然是错误的。

     

    您可以建议我怎么做? 我计划重新设计电路板、但问题在于时间限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Edgar、

    将关闭此线程。 如果问题仍然存在、请随意打开?

    谢谢。