This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:仅使用电池无法对 ADC 进行采样(不处于低功耗模式)

Guru**** 2547570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779143/bq25703a-unable-to-sample-adc-with-battery-only-not-in-low-power-mode

器件型号:BQ25703A

我在移除电池后禁用了低功耗模式、并通过 I2C 发送 ADC_START 命令。 但是、电池 电压读数和任何其他 ADC 读数均未更新。 在我断开电池之前、它们只是保持为最后一个读数。

BTW、无论低功耗模式启用/禁用的设置如何、当单独使用电池运行时、我从不会从 REGN、ADC 等内部 LDO 获得电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您提到 的、您移除了电池、因此您的交流适配器在测试期间是否始终可以插入?

    您能否建议您如何对 BQ25703A 进行编程以读取 ADC 数据?

    BTW、您还能为我们共享您的内部寄存器设置吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhongmin、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。