This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:我们可以使用1.5uH 电感器吗?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829549/bq25703a-could-we-use-1-5uh-inductor

器件型号:BQ25703A

尊敬的先生:

我们可以使用1.5uH 电感器吗?

对于1.5uH 电感器、应在 IADBT 引脚上施加多大的电阻?  数据表上的表3未定义它。  

此致、
Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、

    请注意、充电器的功能和电气特性表仅具有1uH、2.2uH 和3.3uH 电感值的完整特性

    但是、要使用1.5uH、RIADPT 电阻应约为110kOhm。

    此致、

    Joel H