This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:预编程电流的工作模式

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923H, LM36274, TPS61042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783260/lm36923h-mode-of-operation-for-pre-programming-current

器件型号:LM36923H
主题中讨论的其他器件: LM36274TPS61042

有关 LM36923H 和 LM36274工作模式的快速问题:

  • 是否有办法为每个 LED 输出预编程电流
  • 您能否使用预编程电流随时单独打开/关闭每个 LED
  • 我是否可以  连接 LM36274的 LCM 驱动器、也不能使用该驱动器

从控制的角度来看、我们希望使用 I2C 来控制这一点。

如果要为上述目标推荐更好的器件、请参阅设计参数:

输入电压范围:2V-3V

输出电压:最大6.5V -单个 UV LED (每通道)

输出电流:每通道最大50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!
    (1)。 不可以、LM36923H/Lm36274使用全局电流控制、您无法单独控制每个电流;
    (2).否、基于原因。
    (3).是的、您只需使用背光升压部件、便可将 LCM 保持在单独的状态;
    我想知道您需要的通道的配置。 TPS61042可能是一个不错的选择。
    此致
    肖恩