请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A83A 大家好、
客户希望查看真实测试数据及其状况、以确保压降、输出噪声和 PSRR 性能没有问题。 您是否会帮助验证并注意您使用的 CNR/ss、CFF 和 Cout 是否正确?
-4.5V 输入电压(具有相同的偏置电压)至4.1V 输出电压/1.2A
-频率范围100Hz - 10MHz
谢谢。
Allan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望查看真实测试数据及其状况、以确保压降、输出噪声和 PSRR 性能没有问题。 您是否会帮助验证并注意您使用的 CNR/ss、CFF 和 Cout 是否正确?
-4.5V 输入电压(具有相同的偏置电压)至4.1V 输出电压/1.2A
-频率范围100Hz - 10MHz
谢谢。
Allan
您好、Allan、
数据表中的噪声和 PSRR 曲线是实际测量值、并指定使用的条件和电容器。 随附的几张幻灯片显示了应用条件如何影响噪声和 PSRR:
e2e.ti.com/.../3872.Application-Conditions-Impact-on-PSRR-and-Noise.pdf
您将在演示中注意到、具有相同压降的图将产生类似的 PSRR。 因此、图6中的浅蓝色线表示应用在2A 电流下的 PSRR、但在调整较轻负载电流时、我们希望应用的 PSRR 与绿色线类似。
您将在演示中看到、对于噪声、输出电压产生的影响最大。 图10显示了3.3V 至5V 输出电压下的噪声非常相似。
非常尊重、
Ryan