This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:确认 MC33063A 是否合适

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829106/mc33063a-confirm-if-mc33063a-is-appropriate

部件号:MC33063A

尊敬的所有人:

客户使用两节铅酸电池作为待机电源。 目前、电池充电需求增加了28V 至30V 的电压、输出电流为500mA。

我们建议根据客户的电压和电流要求使用 MC33063A。 但是、是否可以在铅酸电池充电方案中使用 MC33063A、这需要进行确认。 您还有其他更好的充电方案值得推荐吗? 感谢你的帮助。

此致。

陈凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    MC33063A 可用作升压转换器、但不能用于更换电池。 您可能需要在升压转换器的输出中添加另一个充电器电路来更改电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的贾斯珀:

    非常感谢您的回答。  

    我会将您的意见反馈给客户、他们说他们有另一个恒流电路在升压后为电池充电。

    只要芯片能够提高电压、客户就会自行验证功能。 客户希望先对其进行测试。

    此致。

    陈凯文