This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:频率抖动的电容值的正确值

Guru**** 2532890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782978/lm5141-about-the-proper-value-of-the-capacitor-value-of-frequency-dithering

器件型号:LM5141

您好!

我想使用 LM5141器件。
其中、我想问您频率抖动的设置。
数据表第7.3.5项中有一个计算 CDITH 的公式。
我认为 FMOD 表示变化的波动期。
此 FMOD 是否有合适的值?
在 EVM 中、CDITH = 0.01uF、计算结果为8.33kHz。
您是如何决定此值的? 请告诉我是否有标准来确定该值。

(规格)
输入电压:24V
输出电压:12V
输出电流:0.1Atyp,3Amath
FS:2MHz
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!

    根据经验、选择了 Cith 以实现最佳性能。 建议使用相同的值并根据需要增加值。 调制频率通常设置为高于 EMC 设备前端的带通滤波器、以产生任何效果。

    您可以通过以下链接了解更多详细信息、希望此应用手册对您有所帮助。

    www.ti.com/.../slup269.pdf

    希望这对您有所帮助?