This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:用于高交流频率的 PFC

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826931/ucc28063-pfc-for-high-ac-frequency

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC28050

大家好、团队、

我的客户正在寻找能够支持400Hz 或800Hz、120W 和 AC85~115V 的转换模式 PFC 控制器。 我有2个问题。
UCC28063是否可用于上述条件?
2.只使用 GDA,而不使用 GDB,是可以吗?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 您正在执行单相转换模式 PFC、TI 有一个 UCC28050/1器件将能够完成此操作。  但是、TI 在高频设计方面没有做过多的工作、但是、该器件可能可以正常工作。

    我参加了一个会议、有人说高频设计的主要问题是输入电压和输入电流之间存在相移、这是由输入滤波器导致的、可能会导致失真。  有一种称为电流前馈的技术可以解决此问题。  通过以下链接、您可以找到一篇介绍如何应用此技术的文章。  https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1603665&tag=1

    感谢您为电源 设计选择 TI、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 我正在与客户核实这一点。 如果我们需要讨论、我将发布一个新问题。

    此致、
    Satoshi Yone