This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REAPIR 服务

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783236/reapir-service

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRINSPINCCStudio

尊敬的所有人:

我的 TMDSHVMTRINSPIN 套件最有可能是直流电源模块 M6上的电气损坏。 由于这个问题、我无法使用 F28069M 控制卡。 如果我从我那里连接 J1 USB 连接器 Mpotorware、则会出现此类错误:

sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: wrapped com.ti.ccstudio.scripting.environment.ScriptingException:Error connecting to the target:emululation failure occurred ( 14)输入 第14行“Restart Completed (重新启动完成)”。

据我所述、一种更好的解决方案是分析和验证电机套件板上是否存在电气故障。 我的问题是:

1) 1)如何要求 TI Reapir 服务?

2) 2)我会向谁提供有关此问题的更多信息?

等待您的请求

谢谢"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以联系您的供应商了解如何获得维修服务、或遵循随附的套件文档中的退货政策、以了解您可以执行的操作。

    BTW、您可以先检查 controlCARD 或 TMDSHVMTRINSPIN 套件是否损坏。