我们有一个使用 BQ51051B 的可穿戴应用。 版本正确、因为我们有4.35V 电池。
我们遇到随机问题、导致超过50%的器件发生故障。 在充电过程中、假设在恒定电流阶段、我们通常会看到为充电仓体供电的电流突然下降。
从监测电池电压开始、我们看到电压斜率显著降低。
芯片将继续发出正在进行中的充电信号(CHG 引脚)。
发送器(架外的 Qi 认证发送器,基于 ST 芯片)将继续发出正在充电的信号,但电池永远不会达到从恒定电流切换到恒定电压阶段所需的电压。 在10小时超时触发之前、充电永远不会结束。
起初、我们考虑了温度问题、但我倾向于将其排除、因为我们正在仔细监控温度、并且温度始终保持在安全裕度范围内。
让我认为这不是温度问题的另一件事是、如果您只需从 POD 中取出器件并在几秒钟后再次将其放回、充电过程将立即以正常的充电电流重新开始。
在执行此"关闭 Pod -重新打开 Pod "程序后、充电很可能会正确结束。 在其他情况下、可能会发生另一次停止、您需要重复该过程。
这种行为的原因可能是什么? 有线索吗? 我们应该调查的领域有哪些?
真正令人烦恼 的是、前10个原型(现在仍然是)非常完美。 现在、100个预量产单元中有大量单元显示了这种行为。
理论上没有任何变化。 线圈距离(小于1毫米)略有下降、我们认为这可能是一项改进。
遗憾的是、由于机械限制、很难用旧外壳测试新的 PCB。
谢谢
Andrea