This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1设计容量

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782874/bq78350-r1-bq78350-r1-design-capacity

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350

在 BQ78350-R1上、 每个电池或每个电池组的设计容量相同、每个电池或每个电池组的设计电压也相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    我们的 bq78350专家将于2015年3月离开办公室、但将于下周初回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    设计容量包括电流容量和功率容量。 请参阅技术参考手册第9.2和17.26节。 默认情况下、设计容量值为4节 x 3.6V x 4400mAh = 63360 mWh = 6336 10mWh
    使用命令0x19可详细说明设计电压、请参阅技术参考手册17.27。 它是电池电压。