This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ 500211:我想知道 bq500211的正确波形

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500211, TPS28225, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846790/bq-500211-i-want-to-know-the-correct-waveform-of-bq500211

主题中讨论的其他器件:BQ500211TPS28225BQ51013B

零件编号:BQ 500211

您好!

我将测试我基于 bq500211设计的电路板。

但我的波形  似乎是错误的、导致我的 TX 线圈无法工作。 我想知道每个引脚的正确波形。

来自中国的问候、

谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢志涛您好

    我有一些故障排除信息、并将其附加到该帖子。

    如果您有您关心的特定波形、我可以提供更多 info.e2e.ti.com/.../5670.bqTESLA-FAQ_2D002D00_TX-Trouble-Shooting-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill!

    这是我的逆变器电路。 但当我接通电源时、tps28225的引脚1 (ugate)和引脚8 (phase)将短路。同时、NMOS 没有短路。

    来自中国的问候、

    谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    检查 C107的连接、它应从 U10-2连接到 U10-8。  它可以连接到 R100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill!

      我检查 C107的连接、发现上传了错误的原理图、电路连接正确。

    检查电路后、我发现 NMOS 的导通延迟时间过长、比 ugate 关断时间长得多

    tps28225的传播延迟。 在我更换 NMOS 之后、电路工作正常。

    感谢你的帮助。

    来自中国的问候、

    谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill!

    我有一个新问题。当设备处于待机模式时。

    为什么 DPWM 信号周期与睡眠周期不同?

    为什么3V3_VCC 的波形不稳定?

    这是睡眠信号的波形。(其周期为360ms。)

    这是 DPWM-A 信号的波形。(其周期为4.6秒。)

    这是3V3_VCC 信号的波形。(其周期为340mS。)

    这是电路图。

    它们在负载下正常工作。

    来自中国的问候、

    谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是待机期间使用的省电模式。  如果未检测到 RX、该单元将关闭3.3V 电源。  

    波形看起来正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill!

    我 知道 这是待机期间使用的省电模式。

    但我不理解为什么3V3_VCC 的波形不规则。 这是正常的吗?

    另一个问题是 bq500211的通信信号正确无误?

    最后一个问题是 bq51013b 的通信信号是否正确无误?

    很抱歉、我昨天两次提交了同样的问题。

    感谢您的帮助!

    来自中国的问候、

    谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢志涛,您好

    第一张照片是3.3V 总线--这是正常行为,电压在低电平期间关闭,总线为高阻抗负载的轻微变化将导致低电平的大幅变化。  

    2ed 和3ed Comm 照片--这看起来正常,通信发生在大约2kHz 的频率上,是对运行频率的调制。 示波器快照中捕获的是运行频率。