尊敬的先生:
以下是 TPS2121的描述问题、是否有办法改善开关电源通道引起的压降现象、谢谢!
IN1:VBATT_IN1在3.3V~4.2V 的范围内。
INT2:VBAT_SYS 在3.3V~4.25V 的范围内。
PR1:SYS_3V3始终处于通电状态、BATT_ID_PRI 是 INT2 (VBAT_SYS)的电池 ID 引脚、它是10K 电阻器接地的信号。
BATT_ID_PRI 和 INT2 (VBAT_SYS)处于相同的状态、即 INT2就位、即 BATT_ID_PRI 就位、INT2不就位、即 BATT_ID_PRI 不就位。
OV1:AP_USB_VBUS 由是否插入 USB 决定。 插入 USB 后、电压为2.7V;未插入 USB、电压为0。
CP2:SYS_3V3始终通电、CP2电压长期为1.96V。
OV2:接地
OUT1/OUT2:在线路上放置了四个22000nF 电容器
SS:连接1000nF 电容器
ILIM:连接22K 电阻器
下面红色框中的逻辑实现了主动/待机切换:
INT2连接到主电源、INT1连接到备用电源。
1) 1)当主电源就位时、PR1为0.42V、输出为 IN2。
2) 2)当主电源未就位时、PR1为3.3V、输出为 IN1。
3) 3)当 USB 被插入时、OV1为2.7V、OV2为0V。 此时、输出为 IN2、不会切换到 INT1。
电流现象为:
当主电源被拉出时、当主电源切换到备用电源时、输出电压会下降。
当主电源的方向不同时、电池 ID 和主电源 INT2可能会从连接器上断开。
主蓄电池连接器引脚定义和实际位置图:
显示了以下示波器测量波形:
电池 ID 为黄色、TPS2121输出为蓝色。
1) 1)当断开上述连接器的左侧时、TPS2121输出具有压降。
)图右侧的连接器先断开时为2 μ A。
没有压降电压。