This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:降低浪涌电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63050, TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849129/tps63060-reducing-inrush-current

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: TPS63050TPS63000

尊敬的支持团队:

在数据表的图27和28中、我可以在启动时找到大约2.2A 的浪涌电流。 浪涌电流受典型2.25A 的限制、定义为平均电感电流限制、不是吗?

我想减小浪涌电流。
我可以找到应用手册"延长 TPS6107x 系列升压转换器的软启动时间"。 中描述的这种方法是否也会用于 TPS63060?

此致、
Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu 您好:

    是的、在启动期间、转换器需要为输出电容充电并为负载供电。 因此将产生浪涌电流。 浪涌电流可能超过限制、因为限制旨在限制平均电流。 降低输出电容并在启动期间禁用负载可降低浪涌电流。

    应用手册适用于 TPS63060。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Minqiu-San

    感谢您的支持。
    您是否有其他产品可支持软启动或电流限制功能、而不是 TPS63060?

    此致、
    Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu 您好:

    您可以查看 TPS63050/1。 它具有可调节的电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Minqiu

    感谢您的支持。
    我找到了"使用 TPS63000的动态可调输出"。


    根据应用手册、我们可以使用外部 DAC 控制输出电压。
    如果外部 DAC 缓慢增大输出电压、是否可以在启动时减小浪涌电流?

    此致、
    Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazi-San、您好:

    如果您不介意复杂的问题、您可以使用 DVS 解决方案。 因为它具有与"延长软启动时间"相同的基本原理、通过使 FB 更高以减小电路内的电流设置值。