This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:LMZM33606 COUT 电容器偏斜有助于实现

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781762/lmzm33606-lmzm33606-cout-capacitor-slection-help

器件型号:LMZM33606

您好!

由于电源短缺、我在选择电容器时遇到问题、目前我们有1206焊盘。

但我的问题是、我们可以选择的电容器范围是多少。

此时 、LMZM33606的设置为:

输入电压:15V 至24V

输出电压:12V

持续使用4A 电流输出

开关频率约为865.337KHz

目前、我们在35V 20% 1206下使用了22uF

我们可以对不同的值使用什么范围?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mo、

    根据表3数据表建议、对于 Vout=12V 应用、输出电容应至少为50uF、额定电压至少为25V、这是输出电压额定值的两倍。 请在设计过程中考虑电容器直流偏置效应。 输出电容越高、负载阶跃条件下的电压偏差就越小。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我发现 22µF±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 1206、其中10个与接地并联。

    您认为这是足够的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    输出端的电容器数量应该可以正常运行电源模块。 您可以随时使用 GRM31CR61E226ME15电容器、因为这些电容器将在未来根据 Murata 的网站停产。

    因此、您可能需要使用 GRM32ER71E226ME15、它是一个1210外壳尺寸、额定电压为25V、电流为 X7R。 使用此选项还可以使用更少的 Cout 组件(6而不是10)。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、这是我选择的原始器件、我们马上要使用 TDK C3216X5R1E226M160AB。

    Mohammed Al-Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、

    我认为这应该是好的。 12V 输出直流偏置的有效电容如下:

    由于其中有10个并联、因此您的输出电容将超过50uF。 这应该起作用。

    此致、

    Jimmy