请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62120 主题中讨论的其他器件: TPS62122
您好 TI
在电感器选择下的 TPS62120/2数据表中、建议/警告本设计使用质量系数小于25的电感器。 然后、它会继续推荐 Murata LQH3NPN、在 SimSurf 中、该器件在 F_SW 处以~50品质因数进行检查。
那么、只要稳定性可靠、您是否建议使用高 Q? 还是使用较低的 Q 电感器安全地工作、效率低下?
请注意:我对选择 TPS62120或 TPS62122有些不确定。 我主要关注价格、没有大小限制。 我不想从减小的热阻中获得太多的增益。 我可能会在 EMI 方面获得任何好处吗?
此致
Emil Bonnevie