您好!
电池放电时、我客户的 CPU 可能会进入睡眠模式。
他们希望实现:
1.当电池电压降至3.5V 时,CPU 被制动,然后 CPU 将关闭设备电源,
或
2.当电池电压降至3.5V 时、BQ25895通过关闭 BATFET 直接关闭设备电源。
从相关问题看、我们无法实现1。
那么、是否有可能实现2?
在数据表中、可以看出:
当电池放电至低于 VBAT_DPL 时、BATFET 将关闭、以防止电池过度放电。 但 VBAT_DPL 为2.15-2.5V、低于预期。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
电池放电时、我客户的 CPU 可能会进入睡眠模式。
他们希望实现:
1.当电池电压降至3.5V 时,CPU 被制动,然后 CPU 将关闭设备电源,
或
2.当电池电压降至3.5V 时、BQ25895通过关闭 BATFET 直接关闭设备电源。
从相关问题看、我们无法实现1。
那么、是否有可能实现2?
在数据表中、可以看出:
当电池放电至低于 VBAT_DPL 时、BATFET 将关闭、以防止电池过度放电。 但 VBAT_DPL 为2.15-2.5V、低于预期。
Jeff、不、因为 CPU 已经处于睡眠状态、I2C 没有通信、
因此、方法2也无法实现、对吧?
我们是否可以提高 BQ25895内的 VBAT_DPL 阈值?
在数据表中、我看到 VBAT (GD)=3.55V、但我找不到器件在发现电池电压降至低于或高于该阈值时将采取的任何后续操作、我们是否可以使用该阈值来实现关闭 BATFET 的需求?
当 VBAT 降至阈值以下时、是否有其他方法可以关闭 BATFET 或发送中断信号?
谢谢。
Howard、
方法2无法实现。 在睡眠模式下、充电器仅自动关闭 OCP 或 VB42 <BATDPL. 的 BATFET BATDPL 是固定的、无法更改。 当未连接 VBUS 时、中断不活动。 我们能否使用 NFET 和电阻器或串联二极管构建一个简单电路、以提供 BAT 中的 INT 上拉电压、该电压会在 BAT 降至低于特定值时下降、从而触发 CPU 中断?
此致、
Jeff