您好!
我想知道 集成式低侧 MOSFET 的保护功能。
我发现 D/S 的描述如下、
"为了降低高输出电压下小型低侧 MOSFET 的损耗、该器件在24V 输出下禁用、并在输出达到21.5V 时重新启用"
但下面的情况如何呢?
VIN=5V,Vout=3.3V,无负载或极低负载, 输出线路上的电容过大
如果我们在输出预偏置条件下并 在输出线路上具有过多电容的情况下开启 TPS54540B、
集成式低侧 MOSFET 是否可能会灌 入非常高的电流?
或者是否有任何保护功能可防止灌入过多电流?
此致、
开始