This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:SW 电感器选择

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782666/bq25122-sw-inductor-selection

器件型号:BQ25122

尊敬的先生/女士:

我想在无线耳机应用中使用 BQ25122。 我的输入电压将为5V、以便为单节锂离子电池充电。 我的 SW 降压输出将为1.2V 至1.4V (300mA)(尚未固定)。 我是否知道有任何推荐的电感器可以根据我的设计要求提供更高的效率? 如果您能与我分享一些有关电感器选择的信息、请不胜感激。 非常感谢。

希望尽快收到您的回复!

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议的电感器值为2.2uH、输出电容为10uF。 请参阅以下说明、了解如何选择电感器规格以提高效率。

    通常、较低的电感器 DCR 将提高效率。

    谢谢