This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024解决闪烁问题(相移)

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5947, LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826952/lp5024-lp5024-solve-flicker-issue-phase-shift

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件:TLC5947

尊敬的先生/女士

我收到客户关于 TLC5947闪烁问题的投诉。  

终端客户使用摄像头从 TLC5947获取光线。 用户看到摄像头的屏幕指示灯将闪烁。

我的客户正在搜索 PWM LED 驱动器 IC 上的频率是否高于4mHz、或者是否有其他不带 PWM 调光的解决方案。 低于 IC 且具有4MHz 内部振荡器的应用在现有产品中使用。

我建议使用 LP5024、因为 LP5024具有相移技术。  PWM 相移能否解决此问题?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kami、

         您能否分享典型应用电路的原理图? 您能否更 详细地解释一下 TLC5947的闪烁问题? 这些信息将有助于解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    -详细的应用规格:
    - LED 灯串:
     冷:6LED 系列/5LED 系列
     琥珀色:5LED 系列/5LED 系列
    -电流:20mA
    -PWM 频率:~976Hz
    占空比:(1),1开,4095关;(2),2048开, 2048关(3),4000开,96关。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kami、

         闪烁问题 是否在所有三个占空比(1/4096,208/4096,4000/4096)中发生?  LP5024的 PWM 频率为29kHz、这可能会改善问题。 然而、通过在 LP5024中抖动可实现1/4096的占空比、这是 12位 PWM 灰度控制的近似结果。

        PWM 相移主要用于降低 峰值负载电流的振幅。 即使 您 以正确的方式使用设备、在拍摄摄像机时、低 PWM 频率也可能是导致滑动问题的主要原因。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kami、

         由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。