This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61195:Vin 超过绝对最大值时的行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782618/tps61195-the-behavior-when-the-vin-exceed-the-abs-max

器件型号:TPS61195

大家好、

您能不能告诉我、当 Vin 超过绝对最大值(= 24V)时、TPS61195的行为是怎样的?

如果您能告诉我当 Vin 违反绝对最大值时的典型故障模式、我将不胜感激

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、
    很抱歉、当您超过 VIN 最大额定电压时、我们无法保证细节行为是怎样的。 我知道、高电压可能会破坏内部 ESD 单元、或损坏内部电路。
    此致
    肖恩