This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:TIDA-010074查询

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828733/bq76940-tida-010074-inquiry

器件型号:BQ76940

您好!

电流限制。 我们能够监控多达17节电池的电压。

但我无法找到它可以实现16节和17节电池的电池平衡。 电池平衡似乎仍然在 BQ76940控制的15节电池内实现、对吧?

我的客户希望在具有能量存储系统的光伏逆变器中具有用于48V 电池组的16节电池被动平衡。

推荐的器件和参考设计是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    此参考设计可平衡所有17节电池。 平衡控制位和电路显示在原理图的第5页上。 设计手册中似乎没有对此进行清楚描述。

    此致、

    Matt