This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:使用 UCC28070交错式 CCM PFC

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828309/lmg3410r050-using-ucc28070-interleaved-ccm-pfc

器件型号:LMG3410R050
主题中讨论的其他器件: UCC28070

如果我想在 CCM 交错 PFC 中使用 LMG3410R050、 需要考虑的任何事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您联系 TI。

    我想重点介绍一下我们为交错式 CCM 所做的参考设计。 尽管中的此设计不包含 UCC28070、但它为该拓扑提供了非常示例和详细的解释。 如果您有任何疑问、请查看并告知我们。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-1007

    谢谢。

    Masoud  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 TI 的建议是在交错式 CCM 图腾柱无桥中使用 GaN。 目前、如果我们直接使用 GaN MOSFET 并增加频率、我们将使用 UCC28070和 Cool MOSFET。 是否可以增加电流体积中的功率? 您是否有建议的参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    UCC28070不是图腾柱控制器、也不是适合此应用的控制器。 我建议考虑我们拥有的图腾柱参考设计之一、例如我在之前的响应中链接的参考设计。

    谢谢你。

    Masoud